ミニ油圧ショベルを安全かつ効率的に使用する方法
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定

ミニ油圧ショベルは、現場で最も汎用性の高い機械です。コンパクトで信頼性が高く、操作が簡単なため、掘削、吊り作業、解体などに対応できます。サイズが小さいため、大型機器が不可能な場所に収まります。 標準的な油圧ショベル は大規模なプロジェクトに最適ですが、ミニ油圧ショベルは狭いスペースや小規模な作業に最適です。

ミニ油圧ショベルで何ができますか?

ミニ油圧ショベルは幅広いプロジェクトに対応します。一般的な用途は次のとおりです。

  • 狭い住宅地の下水道の修理
  • 裏庭にプール、ホットタブ、または池を設置する
  • 小規模な構造物,アスファルト,またはコンクリートのセクションの解体
  • パイプ、ケーブル、または灌漑用の穴や溝の掘削
  • 切り株の除去や軽い仕上げ整地などの造園作業
  • 適切なアタッチメントを使用することで掘削と埋め戻しを行うことができます。

同社の最大の強みの1つは柔軟性です。 さまざまなアタッチメントを使用して、バケットをオーガ、ハンマー、親指などのツールに交換して、さらに多くの作業を処理できます。

ステップバイステップ: ミニ油圧ショベルの操作方法

機械を運転する前に,オーナーズマニュアルをお読みください。準備ができたら、次の手順に従います。

  1. キャブに乗り込み、走行レバーまたはペダルを使用して油圧ショベルを動かします。Cat油圧ショベルには、アームステアとクルーズコントロール機能があり、走行を容易にします。 
  2. ドーザブレード(装着の場合)を下げて,機械を安定させます。
  3. コントロールを習得している間は、エンジン回転数をパワーの半分から3分の2に設定します。自信が持てるように回転数を上げます。
  4. 右ジョイスティックを前方に押すと,ブームが下がります。左ジョイスティックを後ろに引くと,アームが伸張します。
  5. 右側のジョイスティックを使用して、バケットをカールまたはダンプします。バケットツースを地面に下ろし,掘削角度を調整します。
  6. 左のジョイスティックを後ろに引いてアームを収縮させ、バケットを満たします。右ジョイスティックを後ろに引くと,ブームが上がります。
  7. 左ジョイスティックを使用して、キャブとブームをダンプ位置まで回転させます。
  8. ブームを下げ、アームを伸張させ、バケットをダンプします。必要に応じて,ブレードを使用して溝を滑らかにします。

掘削の前には,必ず油圧ショベルを安定した水平な地面に配置してください。坑内採掘物や近くの構造物に常に注意してください。練習するにつれて、コントロールが自然なものとなり、より効率的かつ安全に操作できるようになります。

Cat Rentals℠のミニ油圧ショベル

Cat Rentalsでは、使いやすいコントロール装置と広々とした快適なキャブを備え、信頼性が高く、オペレータに優しい Catミニ油圧 ショベルを提供しています。

複数のモデルが用意されているため、プロジェクトに適したリーチ、掘削深さ、吊り作業能力を選択できます。当社からレンタルすると、専門的なサポート、現場でのメンテナンス、プロジェクトを順調に進めるための信頼できるサービスも受けられます。

ミニ油圧ショベルを今すぐレンタル

現在のレンタル 用ミニ油圧ショベルの品揃えを参照するか、製品の詳細や迅速な見積もりについては、オンラインで お問い合わせください。

ミニ油圧ショベルに関するFAQ

Q: 標準的なミニ油圧ショベルの利点は何ですか?

A: 小型で軽量なため、持ち運びが簡単で、狭いスペースに適しています。

Q: ミニ油圧ショベルは解体に対応できますか?

A: はい。ミニ油圧ショベルは、適切なアタッチメントを使用してアスファルト、コンクリート、または小型構造物を破壊することができます。

Q: ミニ掘削機は初心者に優しいですか?

A: はい。ジョイスティックコントロールは直感的に操作できるため、新人のオペレータでも簡単に習得できます。

Q: なぜCat Rentalsからレンタルするのですか?

A: レンタルにより、柔軟性、専門家によるサポートが得られ、長期的な所有コストを負担することなく信頼性の高い機器を利用できます。

最寄りのCatレンタルを検索
クイック見積もりを取得
共有先
FacebookLinkedInXWhatsApp

このページを共有するには、ターゲティングCookieの使用に同意する必要があります

クッキーの設定